Von Full HD 1080p über 4K bis hin zu 8K - die Welt der Bildschirmauflösungen hat in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Doch während die Leute oft die Fähigkeiten von Bildschirmtechnologien besprechen, liegt der Fokus selten darauf, wie man diese neuen Auflösungen ermöglicht. Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, brauchen Sie viel mehr, als nur ein altes Kabel an einen neuen Bildschirm anzuschließen. Die Vorstellung der 8K Technologie ist vielleicht nicht die neueste Nachricht, aber die "Implementierung der 8K Konnektivität" ist es sicherlich. Mit Hilfe dieses Ratgebers erfahren IT-Profis, welche Funktionen und Vorteile die 8K Technologie ermöglicht und wie sie sich in den unbekannten Gewässern der 8K Technologie zurechtfindet. Wir decken die folgenden Themen: Was ist 8K? Vorteile von 8K Anwendungen für 8K 8K Überlegungen Auf der Oberfläche bezieht sich 8K auf Bildschirmauflösungen von 7680 x 4320 Pixeln und ist der Nachfolger der inzwischen populären 4K-Auflösung (3840 x 2160), die auf vielen StarTech.com-Produkten zu finden ist. 8K wird im Allgemeinen auch als UHD oder Ultra High Definition bezeichnet. Obwohl bereits seit einigen Jahren eine Vielzahl von 8K-fähigen Bildschirmen, Kameras und Geräten auf dem Markt ist, hat die Einführung der Technologie noch nicht ihr volles Potenzial erreicht. Da die Geschäfte weiterhin überdenken, wie ihre Büros und Arbeitsplätze in einer neuen hybriden Arbeitswelt erstellt werden, ist 8K Technologie etwas, das CTOs, IT-Manager und IT-Einkäufer in Betracht ziehen werden, wenn sie ihre Büros zukunftssicher machen. Geräte und Zubehörprodukte, die eine 8K-Auflösung unterstützen, bieten den Nutzern die naturgetreueste Darstellung eines Bildes auf einem Bildschirm. Details, die bisher nur bei realen Motiven zu sehen waren, können nun problemlos auf dem Bildschirm betrachtet werden. Darüber hinaus bieten 8K Technologien für Bildschirme den Nutzern mehr Flexibilität als bisher mit 4K und 1080p Auflösungen möglich war. So ist es beispielsweise möglich, ein 8K-Bild oder -Video zu zoomen oder zu beschneiden, um ein verlustfreies 4K-Bild ohne Detailverluste zu erhalten. Obwohl dies auch mit 4K möglich ist, bleibt die Wiedergabetreue Ihrer Bilder und Videos hoch. Die Vorteile, die sich den Nutzern der 8K Technologie bieten, liegen im Detail. Fachleute wie Designer, Video-Editoren und Architekten können Bilder erstellen, die dem tatsächlichen Gegenstand ihrer Arbeit so nahe wie möglich kommen. Das gibt ihnen die Freiheit, lebensechte Bilder und Videos zu erstellen und den Endverbrauchern ihrer Inhalte zu liefern. Die 8K UHD Technologie eröffnet auch mehr Möglichkeiten für IT-Profis, die Digital Signage Anwendungen im Einzelhandel, im Gewerbe und auf Messen installieren und eingesetzt werden. Bisher waren für diese Implementierungen wesentlich mehr Kabel und Adapter erforderlich, was die Einführung komplex und kostspielig machte. Mit 8K, das eine höhere Auflösung und Bandbreite bietet, werden die Gesamtinvestitionen in Anlagen reduziert. Und als Nebeneffekt werden die Endbenutzer, die täglich mit diesen großen Installationen arbeiten, dank der einfacheren Einrichtung mehr Freiheit haben, kleinere Probleme zu lösen. Auch für Geschäfte ist die 8K-Einführung von großem Vorteil, da sie das Büro und insbesondere die Konferenzräume der Zukunft neu definieren. Da immer mehr Leute von anderen Orten als dem Büro aus arbeiten, ermöglicht die 8K-Technologie denjenigen, die im Büro sind, einen effektiveren Anschluss an Remote- und Hybrid-Arbeiter, die nicht durch Bildschirme mit geringerer Auflösung und Technologie eingeschränkt sind. Auch für andere Fachkräfte wie Spezialisten für medizinische Bildgebung und Ärzte wird die Einführung von 8K Technologien Vorteile bringen. Hochwertige medizinische Geräte werden nicht mehr durch die Technologie von Bildschirmen mit geringerer Auflösung eingeschränkt, so dass sie genauere Darstellungen der Bilder und Videos sehen können, die sie zur Unterstützung der Diagnose und Behandlung von Patienten verwenden. Es gibt viele Faktoren, die wir bei der Modernisierung und Zukunftssicherung unserer Büros und Arbeitsbereiche berücksichtigen müssen, aber wir können uns auf drei wesentliche Aspekte beschränken. 1) Zuverlässigkeit Kabel und Geräte, die eine 8K-Konnektivität nutzen, müssen zuverlässig sein. StarTech.com 8K-Kabel, wie z. B. unsere 8K VESA-zertifizierten DisplayPort 1.4 Kabel, haben ein 34 AWG Videokabel mit interner Kabelverwaltung gebaut, um die Integrität des Signals zu gewährleisten; eine Metall-Unterstruktur für den Anschluss und Al-Mylar-Folie mit Geflecht (85 % Abdeckung) für eine hervorragende EMV-Abschirmung; und vergoldete, einrastende DP-Anschlüsse verhindern ein versehentliches Trennen der Verbindung. Das Wichtigste dabei ist, dass die Investition in ein hochwertiges, hochleistungsfähiges Kabel sowohl dem Installateur als auch dem Benutzer die Gewissheit gibt, dass ihre Kabel stets maximale Leistung erbringen. 2) Performance Da wir gerade von Performance sprechen: IT-Profis und die Benutzer, die sie unterstützen, verlangen Kabel und Zubehörprodukte, die jederzeit ein hohes Maß an Performance bieten. Dies gilt besonders für 8K, da es eine hohe Bandbreite benötigt. Die 8K-Kabel von StarTech.com sind zertifiziert und liefern garantiert die maximale Bandbreite, die von HDMI- und DisplayPort-Zertifizierungen zugelassen wird. Zertifizierte 8K HDMI Kabel bieten beispielsweise eine Bandbreite von 48 Gbit/s, dynamisches HDR10+ und Unterstützung für Dolby Vision und liefern so die höchstmögliche Qualität und Leistung. Im Vergleich zu älteren "High-Speed" HDMI Kabeln, die den Nutzern nur eine Leistung von 10,2 Gbit/s und geringere Auflösungen und Wiedergabetreue bieten konnten. 3) Strapazierfähigkeit StarTech.com 8K Kabel werden ausgiebig getestet, um die strengen Bedürfnisse von IT-Profis zu erfüllen. Zum Beispiel werden unsere VESA-zertifizierten DisplayPort 1.4 Kabel auf 5000+ Einsteckvorgänge und 300+ Biegezyklen bei +/- 60-Grad Winkeln getestet. Die Kabel sind außerdem mit einem langlebigen TPE-Mantel und einer Zugentlastung ausgestattet, um die durch häufiges Biegen verursachte Belastung zu absorbieren. Wenn Sie in der Planungsphase sind oder vielleicht schon neue Bildschirm-Technologien bei Ihren Nutzern eingesetzt werden, erfordert die Ultra-High-Definition Konnektivität, dass Sie über die besten Zubehörprodukte und Kabel verfügen, die die Zuverlässigkeit, Performance und Strapazierfähigkeit bieten, die Sie und Ihre Nutzer benötigen; heute und in Zukunft. Möchten Sie mehr über die Vorteile der UHD 8K Zubehörprodukten für Ihr Geschäft erfahren? Besuchen Sie unsere Ultra HD Lösungs Seite. 8K Ultra HD Lösungen