Sie haben eine. Jeder hat eine. Es könnte eine Schublade sein oder vielleicht der Boden eines Schranks im Gästezimmer, dessen Tür fest verschlossen bleibt, um den Inhalt vor neugierigen Blicken zu verbergen. Meiner ist ein abgenutzter Aufbewahrungsbehälter, dessen Deckel schon vor langer Zeit abgeworfen wurde, weil er das Durcheinander darin nicht mehr fassen konnte. Ich bezeichne meinen Behälter als Eimer der Schande, ein augenzwinkernder Spitzname, der daher rührt, dass ich mich nur widerwillig mit der offensichtlichen Notwendigkeit seiner Existenz abgefunden habe, die mit jahrelanger - eigentlich jahrzehntelanger - Vertrautheit verbunden ist. Vertrautheit, so sagt man oft, erzeugt Verachtung. Wir müssen über den Stapel von Kabeln und Adaptern sprechen, die Sie auf ungenutzten Schreibtischen oder in Büros oder Lagerräumen liegen haben, "nur für den Fall der Fälle". Wir alle sind schuldig, wenn wir das fadenscheinige HDMI Kabel behalten, das 2009 mit dem DVD-Player geliefert wurde. Oder den Stromversorgungs-Adapter aus dem alten Router, weil er eines Tages vielleicht doch noch funktioniert. Die meisten IT-Profis haben wahrscheinlich einen ganzen Stapel von Kabeln und Adaptern im Büro, die sie aus verschiedenen Quellen erworben haben, wie die eben beschriebenen. Zu dieser Zeit macht das durchaus Sinn. "Vielleicht brauche ich das eines Tages." Das bekomme ich, und ich habe volles Verständnis dafür. Wenn man diese Kabel jedoch aufbewahrt, führt das in der Realität wahrscheinlich zu Produktivitätsverlusten und wertvollen IT-Ressourcen, die für die Behebung von Problemen aufgewendet werden, die durch die Verwendung alter, unbekannter Kabel mit moderner Technologie verursacht werden. 4K UHD Video, und in der Regel 4K60, ist jetzt der vorherrschende Standard für die meisten geschäftsüblichen Laptops, Desktops und Bildschirme, sogar auf der Einstiegsebene. Während für die meisten Geräte, die eingesetzt werden, wahrscheinlich Asset-Tags und ein Inventarverzeichnis vorhanden sind, sind Kabel in der Regel nicht gekennzeichnet und werden als Quasi-Verbrauchsgüter behandelt. Wie lange liegt das DisplayPort-Kabel schon auf dem Schreibtisch, den Sie in eine Hoteling-Station umwandeln wollen? War es jahrelang um etwas herumgewickelt oder an einer Wand eingeklemmt? Wie gut ist das HDMI Kabel, das Sie aus dem Lager geholt haben? Die Wahrheit ist, dass neue UHD-Bildschirme und moderne Dockingstationen, Laptops, Desktops und andere Halterungen leicht die Grenzen von minderwertigen oder durch Verschleiß beanspruchten Kabeln aufzeigen können, die erstellt und gebaut wurden, als 1080p noch als die Spitze der Leistung galt. Ein unzureichendes Kabel bedeutet unzuverlässige Leistung (schwarze Bildschirme, Betriebssystem- oder Hardwarefehler, Audiolücken, Artefakte), was sich in erhöhten Kosten für Unterstützung und Produktivität niederschlägt. Arbeitet der Benutzer aus der Ferne? Zusätzliche Zeit und Transportkosten hinzufügen. Vergleichen Sie die Kosten für eine relativ bescheidene 30-minütige Unterstützung und die damit verbundene Produktivitätseinbuße des Endbenutzers mit den Kosten für ein leistungsstarkes Video- oder Datenkabel von StarTech.com, das für eine einwandfreie Leistung bei 4K60 und darüber hinaus ausgelegt ist, oder schließen Sie USB Geräte mit hoher Geschwindigkeit bei voller Leistung an, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie müssen Ihre Version der Eimer der Schande nicht aufgeben - vielleicht fangen Sie damit an, die zweifelhaftesten Exemplare, die Sie finden, aus dem Verkehr zu ziehen - aber die Planung neuer Hochleistungskabel für alle neuen Einsätze, mit einigen auf Lager für die unvermeidlichen Ersätze in letzter Minute, ist eine gute Strategie, um teure und unnötige Aufnahmen zu vermeiden und die Zufriedenheit der Benutzer zu erhöhen. Möchten Sie mehr über die Vorteile der UHD 8K Zubehörprodukten für Ihr Geschäft erfahren? Besuchen Sie unsere Ultra HD Lösungs Seite. 8K Ultra HD Lösungen