Der USB-Anschluss an Ihrem Laptop war schon immer einer der wichtigsten und nützlichsten Anschlüsse. Sein "universelles" Design ermöglicht es Ihnen, eine unendliche Anzahl von Peripheriegeräten und Verbindungszubehör mit Ihrem Laptop zu verbinden. Da die Gerätehersteller die Anzahl der Anschlüsse an ihren Laptops reduzieren, um Ihr Gerät für das mobile Arbeiten attraktiver zu machen, ist der einzige Anschluss, den man an vielen Laptops findet, der USB-C Anschluss. Wie wird Ihr Team unterwegs mit externen Bildschirmen verbunden sein? Werden Sie unzählige Adapter und Kabel benötigen, um eine Lösung zu finden? Glücklicherweise kann die Vielseitigkeit dieser wenigen USB-C Anschlüsse Sie vor dieser Realität bewahren. Mit der aktuellen USB Typ-C Generation bleiben Nutzer verbunden und produktiv, während sie mobil arbeiten, inklusive der Möglichkeit, externe Bildschirme anzuschließen. Ermöglicht wird dies durch den DisplayPort over Alt Mode, besser bekannt als DP Alt Mode. Was ist DP Alt Mode Der Alt Mode ist Teil des USB-C Protokolls. Wie der Name schon sagt, ermöglicht er die Übertragung alternativer Daten über den USB-C Anschluss Ihres Laptops. In diesem Fall wird das DisplayPort Protokoll über den Alt Mode vom Laptop zum Bildschirm übertragen. Leider unterstützen nicht alle Laptops den DP Alt Mode. Die einfachste Möglichkeit, sich zu versichern, dass der DP Alt Mode unterstützt wird, ist ein Blick auf die Symbole neben den USB-C Anschlüssen an Ihrem Laptop. Wenn die Anschlüsse die unten abgebildeten Thunderbolt oder DP Symbole zeigen, unterstützt Ihr Gerät den DP Alt Mode. Wenn Ihre USB-C Anschlüsse mit dem SuperSpeed USB Symbol gekennzeichnet sind, können Sie diese Funktion leider nicht nutzen.. Hinweis: Wenn Sie nicht über einen DP Alt Mode fähigen Laptop verfügen, können Sie mit USB Display Adaptern, die mittels Display Link Chipsätzen betrieben werden, die zusätzlichen Bildschirme nutzen. Vorteile des DP Alt Mode Unterstützung Im Gegensatz zu den oben erwähnten Adaptern USB-C auf HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oder DisplayPort, die von DisplayLink-Chipsätzen betrieben werden, müssen bei einem Adapter, der den DP Alt Mode nutzt, keine zusätzlichen Treiber installiert werden, um zu funktionieren. Diese treiberlose Lösung ist ein Traum für IT-Manager, da sie keine wertvollen Ressourcen für die Unterstützung von Benutzern einsetzen werden, die aufgrund fehlender Administratorrechte oder anderer Softwareprobleme Probleme bei der Installation von Treibern haben könnten. Bequemlichkeit TDie Bequemlichkeit von DP Alt Mode fähigen Produkten zeigt sich am deutlichsten im Kontext eines mobilen Mitarbeiters. Sie verfügen über einen Laptop mit begrenztem Anschlussmöglichkeiten, benötigen aber die Flexibilität, die benötigten Peripheriegeräte zu verbinden, wenn nötig, wobei externe oder sekundäre Bildschirme ein Hauptziel sind. Hier kommen die Vorteile und der Betrieb eines USB-C Multiport Adapters zum Tragen.. USB-C Multiport Adapter gibt es in allen Formen und Größen, wobei jeder eine Reihe verschiedener Verbindungsmöglichkeiten bietet, von USB-A und USB-C Anschlüssen bis hin zu SD Kartenlesern. Ein Anschluss, der allen Multiport Adaptern gemeinsam ist, ist jedoch eine Bildschirm Anschluss, typischerweise HDMI oder DisplayPort. Der Vorteil dabei ist, dass Sie nur einen Adapter benötigen, der alle Verbindungsmöglichkeiten, inklusive Bildschirme, abdeckt. Ihr Team und dessen Laptoptaschen werden es Ihnen danken, dass Sie eine einfache, aber leistungsstarke Lösung für mobile Verbindungsmöglichkeiten geschaffen haben Entdecken Sie unser hilfreiches Raster für l USB-C Multiport Adapter grid um zu erfahren, welcher Adapter am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Leistung DP Alt Mode gesteuerte Bildschirme bieten den Benutzern auch eine höhere Leistung als DisplayLink basierte Adapter, da sie die eingebaute Grafik des Laptops zur Steuerung des Bildschirms verwenden. Verzögerungen und andere Probleme im Zusammenhang mit der Leistung sind kein Problem. Wie kann ich den DP Alt Mode verwenden Dank des treiberlosen Plug-and-Play Designs ist die Inbetriebnahme eines Adapters, der den DP Alt Mode unterstützt, mit wenig Aufwand verbunden. Schließen Sie einfach Ihren USB-C Multiport Adapter an Ihren USB-C Anschluss an, stellen Sie die Verbindung zwischen Display und Adapter über Ihr DisplayPort oder HDMI Kabel her und Ihr zweites Display ist in Sekundenschnelle einsatzbereit. Wie bei allen anderen Bildschirmen können die Einstellungen über die Einstellungen Ihres Betriebssystems eingestellt werden. Hinweis: Die maximale Auflösung von Bildschirmen, die mit DP Alt Mode gesteuert werden, hängt von der Version von DisplayPort ab, die von Ihrem Multiport Adapter unterstützt wird. DP 1.2 Multiport Adapter können bis zu 4K 30HZ unterstützen, während DP 1.4 unterstützte Adapter bis zu 4K 60Hz darstellen können, da die neuere Version eine höhere Gesamtbandbreite bietet. Suchen Sie nach weiteren Lösungen für Mobile Leistung? Die können Sie hier finden: Lösungsportal für Mobile Mitarbeiter Lösungsportal für Mobile Mitarbeiter