„Chipmangel“, „Halbleiterengpass“ oder gar „Chipageddon“ – wie auch immer man die aktuelle Situation benennen möchte, spürbar ist sie überall. Die weltweite Knappheit dieser essenziellen Komponenten hat weitreichende Auswirkungen auf beinahe alle Güterklassen, von Autos bis zu den neusten Tech-Gadgets. Sie sorgt dafür, dass zahlreiche Produkte für potenzielle Käufer derzeit schwer bis unmöglich zu bekommen sind. Ausgelöst wurde sie durch eine Kombination globaler Ereignisse, zu denen die Corona-Pandemie ebenso gehört wie eine stark gestiegene Nachfrage nach elektronischen Produkten; zahlreiche Experten gehen daher davon aus, dass die Situation noch bis ins Jahr 2023 angespannt bleiben wird. Als IT-Profi haben auch Sie die Auswirkungen des Chipmangels vermutlich schon zu spüren bekommen, denn Chips sind auch ein integraler Bestandteil beinahe jeder Dockingstation, die heutzutage auf dem Markt erhältlich ist – und deren Verfügbarkeit bei allen Anbietern zusehends geringer wird. Während zahlreiche Unternehmen nun also in einer Art Warteschleife hängen und händeringend auf die Auslieferung ihrer Bestellungen für neue Dockingstationen warten, sind wir bei StarTech.com der Meinung, dass der Chipmangel Ihr Unternehmen nicht davon abhalten sollte, die Pläne für eine baldige Rückkehr Ihrer Belegschaft in die Büroräume wie angedacht umzusetzen. Dafür bietet unser großes Portfolio an Zubehör für Verbindungslösungen zahlreiche Möglichkeiten, individuelle und alternative Arbeitsplatzlösungen zu schaffen, die nicht auf den Einsatz einer Dockingstation angewiesen sind. Denn durch eine kreative Kombination verschiedener Komponenten lassen sich trotz des aktuellen Mangels an Dockingstationen produktive Arbeitsplätze für Ihre Angestellten im Büro oder mit Fokus auf hybrides Arbeiten einrichten. Hier sind drei einfache Schritte, um produktive und hoch-performante Arbeitsplätze zu schaffen, die ganz ohne Dockingstationen auskommen. Schritt 1: Wählen Sie einen Multiport-Adapter Ein Multiport-Adapter ist stets die zentrale Komponente beim Aufbau einer individuellen Arbeitsplatzlösung und stellt viel mehr als nur eine passable Alternative zu einem Dock dar. Denn nicht nur bieten Multiport-Adapter die gleichen Produktivitätsfunktionen wie Docks – wozu unter anderem Anschlussmöglichkeiten für mehrere Monitore sowie weitere, unterschiedliche Steckplätze gehören. Sie sorgen zusätzlich für mehr Flexibilität und Mobilität: Der Einsatz eines Multiport-Adapters in einer solchen Alternativlösung erlaubt es Mitarbeitern, ganz einfach zwischen der Arbeit im Home Office und in den Büroräumen zu wechseln, ohne an einem der beiden Orte auf die Vorteile eines produktiven Arbeitsplatzes verzichten zu müssen. Wählen Sie zu Beginn einen dieser von StarTech.com getesteten und empfohlenen Adapter für Ihr alternatives Setup. Schritt 2: Wählen Sie ihren Display-Adapter Sollte der gewählte Multiport-Adapter lediglich den Anschluss eines einzelnen Monitors erlauben, ist für Ihr spezielles Szenario aber der Einsatz mehrerer Monitore erforderlich, lässt sich mit einem Display-Adapter ganz einfach ein Dual-Monitor-Setup realisieren. Die große Auswahl an Display-Adaptern von StarTech.com hält die perfekte Lösung für jeden Multi-Monitor-Arbeitsplatz bereit USB32HDVGA USB32HDDVII USB32HD4K USB32HDPRO USB32VGAPRO HDMI 4k HDMI 2048 x 1152 / 1080p HDMI 4K 30Hz Ultra HD HDMI 1080p VGA 1920 x 1200 / 1080p VGA 1080p4K DVI 2048 x 1152 / 1080p Schritt 3: Erweitern Sie Ihr Setup mit zusätzlichen USB-Anschlüssen Laptops werden immer dünner und damit geht leider einher, dass die Geräte über immer weniger Anschlüsse verfügen. Einer der zahlreichen Vorteile eine Dockingstation sind die zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten, die sie Laptop-Arbeitsplätzen verleihen. Mit der Ergänzung Ihres Multiport-Adapter-Setups durch einen USB-Hub gehört Anschlussmangel der Vergangenheit an. Ein Gerät wir unser SuperSpeed USB 3.0-Hub erweitert in das Setup eingebundene Laptops um bis zu vier zusätzliche SuperSpeed-USB-A-Steckplätze. Um etwaige Engpässe bei der Stromversorgung zu umgehen, empfehlen wir bei dieser speziellen Lösung, den USB-Hub direkt an den Multiport-Adapter anzuschließen, da dieser über eine eigene Stromversorgung verfügt. Auch wenn der weltweite Chipmangel es derzeit zu einer Herausforderung macht, Dockingstationen für Ihre Büroarbeitsplätze zu bekommen, erlauben es unsere hier gezeigten Alternativen in nur 3 einfachen Schritten Arbeitsplatz-Lösungen zu erstellen, die genauso viel Produktivität, aber mit zusätzlichen Optionen für merklich mehr Mobilität und Flexibilität bieten. Dank unseres großen Portfolios an Zubehör für Verbindungslösungen und einem gut ausgebildeten Team von technischen Beratern können Sie sich jederzeit auf StarTech.com verlassen, wenn es darum geht, die Produktivität Ihres Teams zu maximieren – sei es, wenn Ihre Mitarbeiter ins Büro zurückkehren oder in hybriden Szenarien, bei denen zwischen Home-Office und Büroräumen gewechselt wird. Sie können sich bei der Umsetzung entweder an den obigen Beispielen orientieren, oder sich mit unserem in Verbindung setzen, um eine individuelle Beratung zu einer exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Verbindungslösung zu erhalten.